This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户已 根据 TI 的故障排除手册进行了 DP83867IS 实验-- Sla246a。 详细信息如下所示。
我们有 DP83867IS (SGMII 模式) IC。 Marvell 88e630交换机在 SGMII 模式下的端口9。 我们能够建立链路,但无法与 PHY IC 交换数据。
0x0 - 0x1140
0x1 - 0x7949
0x2 -- 0x2000
0x3 -- 0xA231
0x4 -- 0x0181
0x5 -- 0xcc01
0x6 -- 0x006F
0x7 -- 0x2001
0x8 -- 0x6001
0x9 -- 0x0300
0xA -- 0x0800
0xb -- 0x0000
0xc - 0x0000
0xD - 0x0000
0xe -- 0x0000
0x10-0x5848
0x11–-0xB002
在 Marvell 交换机(88e6390)端、我们已经验证了以下内容。
此致、
Akshat
FAE
您好、Akshat、
是否在连接到铜缆端的连接方的情况下进行了此寄存器转储? 我看不到铜缆侧面在这里连接:寄存器<0x0001>[2]= 0。
当客户测试远端回送(反向回送)时、他们如何检查数据是否回送? 他们是否还尝试过任何近端回送以检查 SGMII 连接是否正常?
他们能否共享原理图?
--
此致、
Vikram
关于寄存器0x0001、连接状态数据是在未放置链接时获取的。 当链路出现时、它会显示其存在。
关于远端回送
关于近端回送:
此外、我还将原理图随此邮件附上(原理图中提到了组件的 BOM)。
其它 BOM 信息:
注意:已向 Akshat 先生共享原理图