请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3232E 大家好、
我有一块板、它使用 MAX3232E 芯片来驱动板载微控制器和通过电缆连接的主机控制器之间的通信。
该板已投入生产并运行了大约4年、但在过去的一年中、我开始看到 R1IN 引脚具有接地低电阻路径(大约2至200 Ω)的故障。
这个接地路径似乎是3232E 芯片内部的、因为如果我从电路板上移除芯片、路径会消失。
大约一半的故障发生在最终集成测试期间、另一半发生在现场、大约一个月左右。
目前、我怀疑电路板制造和/或测试存在问题。
是否有人知道哪些条件可能导致此类故障?
REF:3232E 芯片的原理图:
REF:3232E 芯片上的电压测量:
谢谢、
罗伊