This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:R1IN (引脚13)故障的潜在原因

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021479/max3232e-potential-causes-of-r1in-pin-13-failure

器件型号:MAX3232E

大家好、

我有一块板、它使用 MAX3232E 芯片来驱动板载微控制器和通过电缆连接的主机控制器之间的通信。

该板已投入生产并运行了大约4年、但在过去的一年中、我开始看到 R1IN 引脚具有接地低电阻路径(大约2至200 Ω)的故障。

这个接地路径似乎是3232E 芯片内部的、因为如果我从电路板上移除芯片、路径会消失。

大约一半的故障发生在最终集成测试期间、另一半发生在现场、大约一个月左右。

目前、我怀疑电路板制造和/或测试存在问题。

是否有人知道哪些条件可能导致此类故障?

REF:3232E 芯片的原理图:

REF:3232E 芯片上的电压测量:

谢谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    MAX3232E 是否用于通信的两侧? 您认为 Rin 输入信号可能会有任何变化吗? RIN 引脚可在高达+/-25V 的电压下工作。 另一个检查点是接地。 尽管问题出在 Rin、但我不确定是否会发生较大的接地电位差导致损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们在主机侧通信中使用 MAX208CDW。 我非常确信 Rin 输入信号没有变化、但接地问题似乎是合理的、因为 Rin 是唯一的外部驱动引脚。 我们的一条集成测试电缆可能存在接地问题... 感谢您的建议。