This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将电源设置为与通告值不同的值

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021442/tps25750-setting-power-sourcing-to-different-value-than-is-advertised

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

当与 BQ25731一起用作电池组供电时、我们想要将电路设置为提供100W、但仅广播高达60W。

如果在 GUI 中的"Questionaire"下设置为"2.What is the maximum power that can be aed?"(可提供的最大功率是多少?) 设置为100W、然后在"Configuration"下将 PDO 设置为20V 至3A、这是否可以实现这一目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要利用 GUI 的高级部分将拉电流 PDO 配置为20V/3A。