请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25731
当与 BQ25731一起用作电池组供电时、我们想要将电路设置为提供100W、但仅广播高达60W。
如果在 GUI 中的"Questionaire"下设置为"2.What is the maximum power that can be aed?"(可提供的最大功率是多少?) 设置为100W、然后在"Configuration"下将 PDO 设置为20V 至3A、这是否可以实现这一目的?
谢谢!