主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1、 PGA460
你(们)好。
我想将 DS90UB964-Q1与适用于 Emirror 应用的 TDA3 EVM 集成在一起、即将两个摄像头图像合并到单个显示屏上。 我按照用户指南进行了配置、并配置了 SERDES 板 DS90UB964-Q1
硬件连接成功、如下所示:-
寄存器也可用于读取和写入:-
运行脚本以启用用户指南中给出的 CSI 端口:-
但是、当 SERDES 板连接到 TDA3-EVM 板时、信息会根据下图发生变化:-
器件地址也已更改为0x58。我已尝试反复配置输入模式、但它已恢复为默认值。 我不知道原因是什么。
此外、请告诉我们如何将该板与 TDA3EVM 集成、并尽快运行可用于多个摄像头的演示代码。 因为默认情况下、当我将 SERDES 板连接到 TDA3板并将其设置为捕获 CSI 输入时、当我选择多摄像头 LVDS 用例时、它也会失败、因此它还会显示 SERDES 板未连接错误。
请尽快查看。
谢谢、此致、
Rajni