This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72:更改 nRe 引脚、Rx 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019219/sn65hvd72-sn65hvd72-changing-nre-pin-rx-out-changes

器件型号:SN65HVD72

大家好、

 

我在一条 RS485总线上使用 SN65HVD72。

在总线的一侧(在器件上)

当改变 NRE 引脚(从高到低以及从低到高)时、

Rx 引脚改变(低电平:持续时间500ns)

它应该处于一个很高的状态!

 

问题是什么?

 

谢谢、此致、

Stjepan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stjepan、

    感谢您将此问题提交给 E2E! 我已经通知了一位专家这个主题、他们将在星期一之前回复。 我们感谢您在这方面的耐心。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stjepan、

    您是不是要切换 REB (引脚2)? 当 REB=L、RX 打开、REB=H、RX 关闭时。 当 REB=L 时、总线状态是什么(R 跟随总线)? 当 REB=H 时、R (引脚1)负载是多少(R 是否保持 H 具有上拉电阻)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我的应用中、我必须将 SN65HVD72DR 的工作模式从 TX 更改为 RX、反之亦然。

    SN65HVD72DR 的原理图如下所示:

    /RE 和 DE 引脚由我的微控制器(MCU)控制。

    MCU 的供电电压为2.5V。 SN65HVD72DR 的供电电压为3.3V。

    下面是问题的示波器图像:

    示波器图像显示折页:

    SN65HVD72DR 的 CH1 - B 线路(SN65HVD72DR 的引脚7)

    CH2 - SN65HVD72DR 的一条线路(SN65HVD72DR 的引脚6)

    CH3 - SN65HVD72DR 的 R 线路(SN65HVD72DR 的引脚1)

    SN65HVD72DR 的通道4 -/RE 线路(SN65HVD72DR 的引脚2)

    如您所见、图像右侧的 CH3 (R LINE)中存在干扰。

    图像不显示 DE 线路(SN65HVD72DR 的引脚3)。 在我将/re 从高电平更改为低电平时、将 DE 线路从低电平更改为高电平。 但 DE 和/RE 不会同时切换。

    当我将 SN65HVD72DR 的/RE 引脚从高电平更改为低电平时、就会产生这种毛刺脉冲。

    放大的毛刺脉冲如下所示:  

     

    是否有人建议为什么会发生这种情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、以帮助我了解问题。 如果您在示波器上绘制差分总线电压(A-B)、我想您会看到该电压在短时间内接近或低于-200mV (SN65HVD72接收器的阈值 Vit-)、这使得接收器产生低电平(毛刺脉冲)。  

    由于 DE 和 REB 是单独控制的、因此您可以延迟 REB 的导通时间以等待总线电压稳定。 另一种可能的解决方案是在 A 和 B 之间添加终端电阻器、以帮助总线稳定并获得更好的信号完整性。