主题中讨论的其他器件:THS4551、 DP83869
大家好、
客户希望驱动 SIP 和 SIN 引脚、这些引脚的输入来自 THS4551。 请 参阅 下图、即通过 PSpice 仿真获得的 THS4551差分输出。 在 SiP 和 SIN 引脚上提供的输出与 DP83869HM 的输入相同。

那么,这是 DP83869芯片的有效输入吗?
根据数据表的8.5:电气特性,即350mV 为最小电压。
THS4551的输出电压为400mVpp、最坏情况为150mVpp。
DP83869可以在此电压电平上工作。
此致、Shinu。