This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 SIP 和 SIN 电压电平

Guru**** 2774265 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017911/dp83869hm-dp83869-sip-and-sin-voltage-levels

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:THS4551DP83869

大家好、

客户希望驱动  SIP 和 SIN 引脚、这些引脚的输入来自 THS4551。 请 参阅 下图、即通过 PSpice 仿真获得的 THS4551差分输出。 在 SiP 和 SIN 引脚上提供的输出与 DP83869HM 的输入相同。

那么,这是 DP83869芯片的有效输入吗?  

根据数据表的8.5:电气特性,即350mV 为最小电压。

THS4551的输出电压为400mVpp、最坏情况为150mVpp。

 DP83869可以在此电压电平上工作。

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    我已经确认了您的帖子、我将在周四结束工作时回复您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。

    您能不能帮助提供反馈。  

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    设计团队回来了、根据数据表、我们不建议在低于350mV 的电压下运行 DP83869。

    DS 之外的任何内容都将导致 PHY 的性能无法保证。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您能否推荐满足 以下 要求的任何介质转换器芯片:

    1. 芯片应执行100BASE-TX 到 SGMII 双向转换。  
    2. 芯片应接受低至150mV 的输入电压(至 SGMII 侧)。  
    3. 芯片应在 SGMII 输入的正极端子上接受50-60E 输入端接、在负输入上接受相同的端接。

    我们将等待您的回复。

    谢谢你

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    经过进一步调查、我发现数据表中有一些填充值。

    我们在内部使用最小150mV 的差分电压对 PHY 进行了测试、测试结果正常。 很抱歉、造成混淆、但  THS4551应适用于您的申请。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢内部测试和信息共享。 我们正在将 DP83869HM 芯片应用到我们的设计中。

    谢谢你。

    此致、

    Sandeep