Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 客户将使用 SoC (TX)和 FPGA 之间的 SN65DP159内部信号条件通信。(RX)
Q1)您是否有更好地定位 TX 侧或 RX 侧或同一 PCB 板中的中间位置的建议?
Q2)请告诉我 AUX_SRCn (pin44)和 AUX_SRC_p (pin45)的未使用引脚情况。
此致、
Hironori Yoshimura