This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:应用支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019399/sn65dp159-application-support

器件型号:SN65DP159

客户将使用 SoC (TX)和 FPGA 之间的 SN65DP159内部信号条件通信。(RX)

Q1)您是否有更好地定位 TX 侧或 RX 侧或同一 PCB 板中的中间位置的建议?
Q2)请告诉我 AUX_SRCn (pin44)和 AUX_SRC_p (pin45)的未使用引脚情况。

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉村-圣

    DP159需要放置在更靠近 FPGA (RX)的位置

    2.未使用的 AUX 可以保持悬空

    谢谢

    David