This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:Win7 OS 的未知设备

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014643/tusb4020bi-unknown-device-for-win7-os

器件型号:TUSB4020BI

大家好、  

我的客户是评估 tusb4020b。 当他们使用此集线器连接到 Win7 PC 时、它被标识为未知设备。 客户已重新安装驱动程序、但未使用。

对于 win10等其他操作系统、可以识别它。 因此、我们正在考虑它是否是 内部由集线器造成的。

请告诉我如何解决此问题吗?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您能否提供有关集线器在连接时如何工作的更多详细信息? 设备管理器或 USBTreeView 中的状态是什么? TUSB4020BI 在 Win 10和 Win 7 PC 上均使用默认的 USB 集线器驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    下面是设备管理器的捕获。 它被描述为“不明なデバイス”(unknow 设备为日语)。\

    而未知设备的属性显示未安装驱动程序(错误代码28)。

    当我们尝试安装驱动程序时、它失败了。

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    是否可以使用 USBTreeView 在此处查看更多详细信息? 我想了解 TUSB4020BI 是否正在正确枚举。 客户是否使用 TUSB4020BEVM? SMBUSZ 是否上拉至3.3V、SMBUSZ 引脚上的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请检查 USBTreeView 的日志。

    e2e.ti.com/.../USB.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SMBUSZ 上拉至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我将在这里详细介绍并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您能否提供用于此测试的驱动程序版本?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    USB 集线器驱动程序版本:

    版本 1.0.0.9

    此致、
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天将在实验中重新测试、您是否也能提供 USB 主机控制器驱动程序版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英特尔RegisteredUSB 3.0可扩展主机控制器

    版本:1.0.7.248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    该驱动程序版本较旧、并且有一些已知的 USB 2.1兼容集线器勘误表、您能否更新您的驱动程序?  我无法在实验中恢复到该版本。

    此致、

    JMMN