This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740:采用 PD3.0解决方案的反激式参考设计

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPS25750, PMP11451, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018399/tps25740-the-reference-design-of-the-flyback-with-pd3-0-solution

器件型号:TPS25740
主题中讨论的其他器件: TPS25750PMP11451TPS65987D

你(们)好  

我找到了采用 PD3.0解决方案的简单反激式、并与客户分享、我发现 TPS25740是一款简单的 PD IC、但它是 NRND。

我是否可以将以下解决方案从 TPS25740更改为 TPS25750? TPS25750还可以支持 5V、9V、12V (15V)、20V 和8~100W 反激式解决方案吗?

TI 是否有适用于采用 TPS25750的交流/直流反激式转换器的参考设计?

就像 我需要的 PMP11451一样。 谢谢。

https://www.ti.com/lit/ug/tidubi5a/tidubi5a.pdf?ts=1626250635424&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP11451 

https://www.ti.com/lit/df/tidrkk6a/tidrkk6a.pdf?ts=1626249530780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP11451 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    在这种情况下、TPS25750不是一个好器件。  它不为输出路径提供电流限制。

    我们的库中最适合您描述的部分是 TPS65987D。  它可以与反激式转换器配对、以提供您所需的功能。

    此致、

    卡盘