Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPS25750, PMP11451, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25740 主题中讨论的其他器件: TPS25750、 PMP11451、 TPS65987D
你(们)好
我找到了采用 PD3.0解决方案的简单反激式、并与客户分享、我发现 TPS25740是一款简单的 PD IC、但它是 NRND。
我是否可以将以下解决方案从 TPS25740更改为 TPS25750? TPS25750还可以支持 5V、9V、12V (15V)、20V 和8~100W 反激式解决方案吗?
TI 是否有适用于采用 TPS25750的交流/直流反激式转换器的参考设计?

就像 我需要的 PMP11451一样。 谢谢。