This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306电压

Guru**** 2932580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018469/pca9306-pca9306-voltage

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

我知道 PCA9306的电压范围是 1.2V 至3.3V VREF11.8V 至5.5V VREF2。

订购器件后、我意识到 VREF1将达到3.6V。

如果我将 VREF1连接至3.6V、芯片将损坏或按预期工作。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您究竟从哪里获得了该3.3V 限制?

    请参阅数据表中的建议运行条件表。 3.6V 电压即可正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    我从数据表的第一页中得到了这一点。

    此处显示的 Vref1的最大值为3.3V、这就是为什么我很困惑我是否可以为 Vref1提供3.6V 电压。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您实际上可以使用0-5.5V 范围内的两侧。 此器件的唯一建议是 VREF1介于1.2V 至 VREF2-0.6V 之间。这将为您提供该器件的最佳性能。

    您实际上可以在 VREF2-0.6V 至 VREF2范围内运行 VREF1、您只会看到一些性能损失。 我相信速度会受到一些影响。

    您甚至可以使用 VREF1>VREF2。 但您将再次看到一些性能损失。

    您肯定可以在3.3V 时使用 VREF1。

    最棒的

    Chris