Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 尊敬的团队:
我知道 PCA9306的电压范围是 1.2V 至3.3V VREF1和1.8V 至5.5V VREF2。
订购器件后、我意识到 VREF1将达到3.6V。
如果我将 VREF1连接至3.6V、芯片将损坏或按预期工作。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hari、
您实际上可以使用0-5.5V 范围内的两侧。 此器件的唯一建议是 VREF1介于1.2V 至 VREF2-0.6V 之间。这将为您提供该器件的最佳性能。
您实际上可以在 VREF2-0.6V 至 VREF2范围内运行 VREF1、您只会看到一些性能损失。 我相信速度会受到一些影响。
您甚至可以使用 VREF1>VREF2。 但您将再次看到一些性能损失。
您肯定可以在3.3V 时使用 VREF1。
最棒的
Chris