This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181至 TMDS181 CAN#39;t linkup

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018271/tmds181-tmds181-to-tmds181-can-t-linkup

器件型号:TMDS181

大家好、TI 团队

   在 您的帮助下、我有关于 TMDS181的一些问题。我设计的一个板支持一个 HMDI 输出(源)端口和   一个 HMDI 输入(接收)端口。 FPGA 和 HDMI 连接器之间连接 HDMI 信号。这些 HDMI 信号使用 TMDS181重定时器芯 片。

如果 FPGA 加载输入 HDMI 的软件、且 HDMI 输入端口通过 HDMI 电缆,连接到计算机、则 HDMI 可以连接;

如果 FPGA 加载输出 HDMI 的软件、且 HDMI 输入端口  通过 HDMI 电缆,连接到 HDMI 显示屏、则 HDMI 可以连接;

但是,如果  一个板的输入 HDMI 端口 通过    HDMI 电缆连接到另一个板的输出 HDMI 端口,HDMI 链路断开。 HDP (拉电流和灌电流)可以嗅探、 但 HDMI 的输入端却不能看到它

RX 模式为 DVI。

硬件配置:

1.choose 引脚搭接模式;

2、引脚17 SIG_EN 64.9k 至 GND

3、引脚20 PRE_ SEL 悬空

4、PIN36 TX_ TERM_ CTL 悬空

您能不能给出  一些解决这个问题的想法?

e2e.ti.com/.../HDMI-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../HDMI-Board-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 DDC 上拉电流侧和灌电流侧的上拉电阻。 拉电流侧需要2k、而灌电流侧需要47k

    2.在接收端、FPGA 加载其 EDID 信息、然后将其 HPD 驱动为高电平吗?

    3.您是否有 I2C 协议分析器可用于监测 DDC 总线并验证 DDC 总线上的数据是否与接收器的 EDID 匹配?

    对于 TMDS181、请确保 SCL_SRC 和 SDA_SRC 在不使用时接地。

    谢谢

    David