Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
大家好、TI 团队
在 您的帮助下、我有关于 TMDS181的一些问题。我设计的一个板支持一个 HMDI 输出(源)端口和 一个 HMDI 输入(接收)端口。 FPGA 和 HDMI 连接器之间连接 HDMI 信号。这些 HDMI 信号使用 TMDS181重定时器芯 片。
如果 FPGA 加载输入 HDMI 的软件、且 HDMI 输入端口通过 HDMI 电缆,连接到计算机、则 HDMI 可以连接;
如果 FPGA 加载输出 HDMI 的软件、且 HDMI 输入端口 通过 HDMI 电缆,连接到 HDMI 显示屏、则 HDMI 可以连接;
但是,如果 一个板的输入 HDMI 端口 通过 HDMI 电缆连接到另一个板的输出 HDMI 端口,HDMI 链路断开。 HDP (拉电流和灌电流)可以嗅探、 但 HDMI 的输入端却不能看到它
RX 模式为 DVI。
硬件配置:
1.choose 引脚搭接模式;
2、引脚17 SIG_EN 64.9k 至 GND
3、引脚20 PRE_ SEL 悬空
4、PIN36 TX_ TERM_ CTL 悬空
您能不能给出 一些解决这个问题的想法?
e2e.ti.com/.../HDMI-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../HDMI-Board-Diagram.pdf