Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LVC2G66-Q1, TCA9548A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCA9548A、 SN74LVC2G66-Q1、
大家好、
在使用具有复位功能的 TCA9548A 低压8通道 I2C 开关之前、我们想问该 IC 是否符合我们的要求。
我们正在计划一个电路、在该电路中、如果需要、可以从总线的其余部分切断一条 I²C 路径。 但是、如果需要连接、以下 sketch 右侧的 μ I²C 主器件应该可以到达左侧的从器件、直到左侧主器件要求 TCA9548A 禁用与右侧的连接。
TCA9548A 是否能够完成此任务?

谢谢、此致、
Michael