This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:按需切断 I2C 路径

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LVC2G66-Q1, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017760/tca9548a-q1-cutoff-i2c-path-on-demand

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9548ASN74LVC2G66-Q1

大家好、

在使用具有复位功能的 TCA9548A 低压8通道 I2C 开关之前、我们想问该 IC 是否符合我们的要求。

我们正在计划一个电路、在该电路中、如果需要、可以从总线的其余部分切断一条 I²C 路径。 但是、如果需要连接、以下 sketch 右侧的 μ I²C 主器件应该可以到达左侧的从器件、直到左侧主器件要求 TCA9548A 禁用与右侧的连接。

TCA9548A 是否能够完成此任务?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此开关可以连接或切断与此完全相同的八个下行通道。

    请注意、TCA9548A-Q1体积大、价格昂贵、目前缺货。 如果只需要切断单通道电源、只需使用更简单的模拟开关、如 SN74LVC2G66-Q1 (不通过 I²C Ω 而是通过单独的 GPIO 进行控制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回答。 这对我们有很大帮助。

    谢谢、此致、

    Michael