This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:复位和断电引脚的上升时间要求

Guru**** 2804205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014769/dp83849i-rise-time-requierement-to-reset-and-power-down-pins

器件型号:DP83849I

您好!

复位和断电引脚是否需要晶闸管时间? 在较差的数据表中找不到与此相关的任何内容。

当我通过带有上拉电阻器的开漏输出释放复位引脚时、复位/PD 信号在哪个时间内从低电平变为高电平?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    本数据表中没有关断引脚上升时间的规格。 如何使用此信息?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    如前所述、PHY 的双功能/中断引脚在我的应用中被拉高、复位引脚也被拉高、但在上电后、该复位引脚由 FET 的漏极端子释放。 那么、问题是允许上拉电阻器的最大值是多少。 最长上升时间是多少? 上拉值越大、信号从低电平变为高电平之前经过的时间越长。 通常、对于芯片输入、数据表中给出了上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们将研究您的问题、并将在周三之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您是否特别需要复位上升时间、或在释放复位后 PHY 稳定所需的时间? MDC 寄存器访问前导码之前的后置稳定时间最大为3us。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要以[ns/V]为单位的最大上升时间建议、因此我可以确定上拉电阻器的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们将对此进行研究、并将在星期五之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    遗憾的是、我们没有描述复位引脚的上升时间。 但是、如果输入低电压和高电压 VIL 和 VIH 有用、我们会对它们进行表征。 它们可在数据表的表4.5中找到。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    因此、对 RESET 和断电引脚的电压电平是否上升至关重要进行汇总、例如通过1k、10k 或33k 电阻器从0V 上升到 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    虽然我们没有额定电阻器范围、但只要达到 VIH 和 VIL 电平、电阻器值就不应影响复位功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。