This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046BIRHBR

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017751/tusb2046b-tusb2046birhbr

器件型号:TUSB2046B

您好,

我使用的是"TUSB2046BIRHBR" USB 集线器、

实际上、我已将2个下行流连接到 USB 集线器 、剩余2个端口未连接。

当我看到 USB-HUB 的日志时、我只能读取第一个链路端口 设备、而日志中没有显示第二个端口设备。

那么、我如何解决第二个下行端口问题。

注:-

我已经验证了第2个下行流端口、VCC 电源和所有必要连接的差分对信号、但仍然未在日志中显示。

即使在下游的 DP (D+)信号下 、我也可以测量高 电平(3.3V)。

但仍有第二个器件未显示在日志中。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供原理图和日志。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以提供原理图,但仅供您参考,最初使用集线器来显示两个下行端口,但在我的办公室断电后以及从该实例的第二个端口返回电源后,却未检测到两个下行端口。

    因此、如果轮毂损坏、请完成、它不应该正常工作?

    但其中一个端口工作正常、另一个端口也不会被检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据发生的电气过载情况类型、可能只有一个端口受损、而其他端口继续工作。

    此致、

    JMMN