请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2046B 您好,
我使用的是"TUSB2046BIRHBR" USB 集线器、
实际上、我已将2个下行流连接到 USB 集线器 、剩余2个端口未连接。
当我看到 USB-HUB 的日志时、我只能读取第一个链路端口 设备、而日志中没有显示第二个端口设备。
那么、我如何解决第二个下行端口问题。
注:-
我已经验证了第2个下行流端口、VCC 电源和所有必要连接的差分对信号、但仍然未在日志中显示。
即使在下游的 DP (D+)信号下 、我也可以测量高 电平(3.3V)。
但仍有第二个器件未显示在日志中。
此致
Nikhil