This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:所有引脚上都有电容器

Guru**** 2769655 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017337/ds80pci402-capacitors-on-all-pins

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我们的客户将 DS80PCI402连接到 COM Express 模块、并希望确认 是否应将220nF 电容器添加到器件的所有输入/输出引脚。 根据客户、

COM Express 模块的发送器上有电容
2.我们插入连接器的外部扩展卡的发送器上将有电容

评估模块显示所有输入/输出引脚都具有电容器。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果 TX 或 RX 电路板上已经集成了交流耦合电容、则无需额外的交流耦合电容。

    此致、、Nasser