Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI402 大家好、
我们的客户将 DS80PCI402连接到 COM Express 模块、并希望确认 是否应将220nF 电容器添加到器件的所有输入/输出引脚。 根据客户、
COM Express 模块的发送器上有电容
2.我们插入连接器的外部扩展卡的发送器上将有电容
评估模块显示所有输入/输出引脚都具有电容器。 请确认吗?
此致、
Danilo