This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:自动协商失败、因为超时

Guru**** 2762545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015997/dp83867ir-auto-negotiation-is-failing-as-timeout

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好!

我们将 DP83867用于具有 RGMII 的10/100/1000以太网。 它连接到 DRA829处理器、我们按照除了 RJ45连接器之外的 EVM 原理图进行了操作(我们使用 了满足工业温度等级要求的7499111446)

我们在建立链路时看到问题、MDIO、MDC 接口工作、 但自动协商由于超时而失败。  

我要附上下面的原理图  

CLK_OUT -> 25MHz  

2. RESET_N 信号->高电平

3. 自举引脚->在复位 被置为有效后的140ms 内保持高电平。

 4.串行管理接口信号(MDC、MDIO)-正在通信

5. 内部/PWDN -高电平

当我们尝试读取时、寄存器值发生了变化

寄存器名称 地址 十六进制值
基本模式状态寄存器(BMSR) 0x01 7949
自协商链路伙伴能力寄存器 0x05 0000
状态寄存器1   0x0A 0000
PHY 状态寄存器(PHYSTS)、 0x11 0302
基本模式控制寄存器(BMCR) 0x00 1140.
自协商通告寄存器   0x02 2000年
  0x03 解答231.
  0x04 01E1
PHY 控制寄存器(PHYCR)、 0x10 5048

请在这方面提供帮助吗?

BR、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    感谢您的参与。

    我们通常建议磁性元件不要短接中心抽头。 我有几个器件作为参考、您可以查找类似的磁性元件。

    RJMG201826230ER
    7499111221A

    我将查看原理图、但有一些快速检查建议。

    电源斜坡是如何变化的。 您能否在电源稳定后执行复位。

    使用的主机是什么?

    您是否在电路板上执行过任何诊断测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的回复。

    以下波形用于电源初始化  

    1.黄色- 3.3V 输入和绿色- 1V

     2.黄色- 3.3V 输入和绿色- 2.5V

    3. 黄色- 3.3V 输入和绿色 -复位,复位将在3.3V 有效后的19ms 左右生效

    我们正在使用 Linux 环境、并执行了以下测试

    在初始化期间探测电源-完成
    探测 RESET_N 信号-完成
    探测 XI 时钟- CLKOUT - 25MHz - DONE
    在初始化期间探测自举引脚-完成
    探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)--完成
    探测 MDI 信号-完成
    读取寄存器-不匹配

    谢谢、

    Arun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    感谢您提供波形。

    您能否共享可搜索的 PDF。 我无法清楚地看到网来验证连接。

    您能否检查所有电源的斜升时间-每个电源的斜升时间至少应为500us。 如果它较小、您能看一下是否在增加。

    关于 RJ45到 MDI 的连接、请检查连接是直型还是镜像型。  

    您能否检查您是否具备执行某些环回测试的条件。 有关详细信息、请参阅数据表。

    如果寄存器被禁用、您还能强制寄存器中的自动协商。

    此致、

    Sreenivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas。

    是否可以共享官方电子邮件 ID、因为我无法通过开放论坛共享 pdf 数据表。

    arun.manju@hcl.com 是我的电子邮件 ID。  

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    我将与您联系。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    感谢您更新、使通信与变压器中心抽头配置的变化协同工作。

    此致、

    Sreenivasa