This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:CLKOUT 问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015765/xio2001-clkout-question

器件型号:XIO2001

大家好、

我想知道 CLKOUT[6:0]保持 提供时钟的条件。

除了时钟控制寄存器和时钟屏蔽寄存器、是否有任何停止 CLKOUT 的设置?

 PERST、GRST 和其它寄存器设置是否能够停止提供时钟输出?  

下面列出了运行条件

・上电后、电源和 REFCLK 保持稳定

PCI 时钟 为33MHz  (PCLK66_SEL=1M66EN=0)  

CLKRUN_EN=下拉电阻(禁用)

μ・时钟控制寄存器为默认值

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    默认情况下、启用所有输出时钟。 通过寄存器控制偏移量0xD8、我们可以禁用各个时钟、但您似乎需要一个引脚来控制这些输出时钟。 我相信您可以通过将 PERST 或 GRST 置为有效或 CLKRUN 启用来禁用 CLKOUT。

    此致、、Nasser