请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 大家好、
我想知道 CLKOUT[6:0]保持 提供时钟的条件。
除了时钟控制寄存器和时钟屏蔽寄存器、是否有任何停止 CLKOUT 的设置?
PERST、GRST 和其它寄存器设置是否能够停止提供时钟输出?
下面列出了运行条件
・上电后、电源和 REFCLK 保持稳定
・PCI 时钟 为33MHz (PCLK66_SEL=1、M66EN=0)
・CLKRUN_EN=下拉电阻(禁用)
μ・时钟控制寄存器为默认值
此致、
Itoh