Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 您好!
我们希望使用 TUSB8041进行 USB 3.0集线器设计。
现在的问题是器件是否在内部处理 USB 信号、以便将3m 电缆长度连接到输入和输出。 遗憾的是、我在数据表中找不到有关这一点的说明。
此致
Stefan Wähner ö m
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.