This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:信号调节 USB 3.0集线器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015083/tusb8041-signal-conditioning-usb-3-0-hub

器件型号:TUSB8041

您好!

我们希望使用 TUSB8041进行 USB 3.0集线器设计。

现在的问题是器件是否在内部处理 USB 信号、以便将3m 电缆长度连接到输入和输出。 遗憾的是、我在数据表中找不到有关这一点的说明。

此致

Stefan Wähner ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    TUSB8041可对上行和下行端口上的电信号进行重定时/重新驱动。 应支持3M 电缆。 请记住、TUSB8041引脚之后的 PCB 布线长度会影响性能。 此应用是什么? 您是否正在创建有源电缆?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是我的问题的答案。 我们要将系统从 USB 2升级到 USB 3、因此我们要在 PCB 上使用 USB 集线器芯片。 还感谢您提供有关布线长度的提示...

    此致 Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请注意、USB 3.0集线器必须与 USB 3.0主机配合使用、才能在集线器下行端口上启用 USB 3。 USB 集线器不会将 USB2转换为 USB 3。