Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B, SN74AXC1T45, LSF0101, SN74AVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65MLVD203B 主题中讨论的其他器件: LSF0101、 SN74AXC1T45
你(们)好
我注意到 TI MLVDS 器件无法支持1.8V FPGA IO、通常需要额外的电平转换器。
现在、客户正在考虑 在1.8V FPGA IO 系统中使用 SN65MLVD203B、您能不能帮助为此 应用推荐正确的电平转换器?
如果您有任何疑问、请告诉我。