This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:1.8V IO 兼容性

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B, SN74AXC1T45, LSF0101, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015790/sn65mlvd203b-1-8v-io-compatibility

器件型号:SN65MLVD203B
主题中讨论的其他器件: LSF0101SN74AXC1T45

你(们)好

我注意到 TI MLVDS 器件无法支持1.8V FPGA IO、通常需要额外的电平转换器。

现在、客户正在考虑 在1.8V FPGA IO 系统中使用 SN65MLVD203B、您能不能帮助为此 应用推荐正确的电平转换器?  

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我大致认为双向 LSF0101和单向 SN74AXC1T45应该是此应用的理想选择。

    但是 、您能否帮助检查 SN74AVC8T245是否 适合此应用?  此器件 也用于其他项目、客户希望先尝试此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么需要8位电平转换器? 您可以使用 SN74AXC1T45单位电平转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    emmm...  SN74AXC1T45用于其旧项目、客户希望通过 EVM 首先测试 MLVDS 性能。

    从规格的角度来看、这三个器件是否都适用于此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您比较第6.5节中的电气特性、则这两个器件是不同的。

    谢谢

    David