This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:带电阻分压器的 VIO

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135733/tcan1044-q1-vio-with-resistor-voltage-divider

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

您好、TI 团队、

我在将 TPS92664与 TCAN1044搭配使用时遇到问题。

对于 TCAN1044、RXD 引脚 V_OL=0.2*Vcc 或0.2Vio。

如果为 Vcc 或 Vio 供电的电压为5V、则 V_OL 将为1V

对于 TPS92664、V_IL-TH 的最大值为0.8V

问题是 TCAN1044 V_OL > TPS92664 V_ILTH。

是否可以在 VIO 引脚上使用电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一、

    V_IH-TH 的下端看起来是1.9V。 那么、0.8V 到1.9V 之间的解释是否不确定? 我提出的原因是、在任何一种情况下、RXD 低电平输出肯定会小于1.9V。 在 VIO 或5V VCC 上具有5V 输入的情况下、RXD 输出可能高于0.8V、但查看特性数据、RXD 在整个温度范围内输出0.2 - 0.4V。

    可在 VIO 引脚上使用分压器、但它最终将取决于您分压的5V 电源的稳定性。 不过、我认为这里没有必要这样做、因为实际的器件数据表明 RXD 输出绝不会高于0.4V。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    [引用 userid="119655" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135733/tcan1044-q1-vio-with-resistor-voltage-divider/4215895 #4215895"]但查看特性数据、RXD 在整个温度范围内输出0.2 - 0.4V。

    我检查了 TCAN1044V-Q1 数据表、发现 RXD 输出低电压的最大值为0.2* Vcc (或 Vio)。根据数据表、当 Vcc (或 Vio)为5.0V 时、RXD 输出低电平将为1.0V (通过 TPS92664A V_IL-th=0.8V)。 如果存在风险、我认为有必要使用一种方法将 VIO 电压降低一点。

    要在 VIO 上使用分压器、 这是正式应用还是推荐应用 TCAN1044V? 它有一些限制吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一、

    正确,数据表显示0.2*VCC,我只是说实际的芯片测试数据显示的电压接近0.2-0.4V。 通常、客户直接向引脚提供所需的 VIO 电压、而无需分压器。 然而、只要源极电压稳定且 VIO 引脚看到稳定电压、分压器就可以并且将会工作。 VIO 引脚消耗低电流、因此不应存在分压器问题。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我完全同意你的想法。

    哪种情况会导致  RXD 输出低电平 增加到0.2*Vcc (或 VIO)? 我的电路可能不会跳到最差的范围。

     表征数据是否包含一些 统计信息(公差±%和质量水平)? 也许我可以根据 评估 风险的信息进行蒙特卡洛分析。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一、

    它必须是最坏情况下的工艺角和温度情况。 即使如此、正如我说过的、在许多器件中、实际输出显示远低于0.2 * VIO。 我无法在公共 E2E 论坛上分享统计信息、但请直接通过 e-hackett@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以对此进行进一步讨论。 我将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett