Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V
您好、TI 团队、
我在将 TPS92664与 TCAN1044搭配使用时遇到问题。
对于 TCAN1044、RXD 引脚 V_OL=0.2*Vcc 或0.2Vio。
如果为 Vcc 或 Vio 供电的电压为5V、则 V_OL 将为1V

对于 TPS92664、V_IL-TH 的最大值为0.8V

问题是 TCAN1044 V_OL > TPS92664 V_ILTH。
是否可以在 VIO 引脚上使用电阻分压器?