This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:TX/RX 连接

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137326/ds160pr410-tx-rx-connection

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:DS125BR820

您好!

我是否可以知道 DS160PR410与 DS125BR820连接相同?

4 * U.2 SSD TX 信号使用1 *  DS160PR410、 4 * U.2 SSD RX 信号使用 1 * DS160PR410?

我是对的吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    DS125BR820是线性转接驱动器的 IP 的早期版本。 对于 PCIe 应用、我们应该 使用 DS160PR410。  PR410具有更宽的带宽、支持 PCIe 第4代数据速率。

    此致、Nasser