This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:是否更新了 BDSL 文件?

Guru**** 2405910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133122/dp83869hm-updated-bdsl-file

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们是否有更新的 BDSL 文件? 客户正在使用 此线程中的 BDSL 文件 、但 当他们尝试在链中使用此器件设置和测试 JTAG 链时、链会由于与指令寄存器长度不一致而失败。

当使用 XJTAG 进行 JTAG 链设置和控制时、会遇到该错误。 链中有2个器件、即以太网 PHY 和 Polarfire FPGA。  他们尝试从 链中移除 phy、JTAG 链工作正常、并得出结论认为 BDSL 存在问题。

我希望你能提供帮助。

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请允许我就此咨询团队、让我与您联系。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢你的答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    团队是否提供任何更新?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我正就此事与相应的团队进行会谈。 请期待 EoW 的回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的更新。 在等待期间、您能帮助回答以下后续问题吗?

    如果 nRESET (引脚43)保持低电平、PHY 是否能够执行 JTAG 边界扫描操作? 与目前一样、我们的 FPGA 与 PHY 位于同一链中、负责将器件从复位状态中驱动出来。

    此外、如果引导配置未设置为用于边界扫描模式的 JTAG、器件是否会在链中做出响应?"

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我会将这些问题转发给我要询问的有关 BDSL 文件的同一个来源。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢!

    客户已进行了更新:

    "因此、我们在圈中进行了一些测试、并测量了返回 TDO 线路上提供的数据

    如果您查看捕获的值

    0x96a5a569

    红外捕获0b00000000000000000001001011010100101101011010010001000000000
    IR 预期0b 100101101010010110100101101001

    您可以看到我们的时钟值是在哪里产生的。

    FPGA 的 IR 寄存器应为8位宽、并将01作为返回 LSB、这一切看起来都正常。

    然而、PHY 的 IR 也应该为8位宽、并且应该捕捉一个0b11011101的值。

    您可以看到返回的数据有9位、所有这些位的值都为0。"

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我已将此评论转发给团队。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    来自团队:

    "请检查以下项目。


    1) 1) 请一次检查1个器件。  IR 的长度为8位,对于2个器件,其长度应为8+8=16位。 找到17位,主要是在从一个设备移动到另一个设备时,增加了一个额外的周期。  

     

    2) 2)以较低的频率运行、并确保 TMS、TDI 在 TCK 的负边沿上被驱动"

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您是否还会回答以下问题?

    [引用 userid="510099" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133122/dp83869hm-updated-bdsl-file/4208488 #4208488]n 如果 nRESET (引脚43)保持低电平、PHY 是否能够执行 JTAG 边界扫描操作? 与目前一样、我们的 FPGA 与 PHY 位于同一链中、负责将器件从复位状态中驱动出来。

    此外、如果引导配置未设置为用于边界扫描模式的 JTAG、器件是否会在链中做出响应?"[/quot]

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请允许我在 EOD 星期三返回到最坏的状态。
    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我得到了我们团队的承诺、希望在明天之前做出回应。 很抱歉、移动时间线提交。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您是否收到了团队的回复?

    对此,

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    来自团队:

    1) 1) 如果 nRESET (引脚43)保持低电平、PHY 无法执行 JTAG 边界扫描操作。

    2) 2)在边界扫描模式下没有要设置的初始化步骤、因此如果引导配置未设置为 JTAG 以用于边界扫描模式、器件会在链中做出响应

    此致、

    Gerome