Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-EP, SN74LVC1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050-EP 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125
你(们)好
我喜欢使用 CAN 收发器 SN65HVD1050-EP。
数据表显示"基准输出电压为0.4Vcc~0.6Vcc"。
这是否意味着该 VREF 是输出引脚?
如果没有、我可以为该引脚提供3.3V 电压吗?
我的电路拓扑是 MCU 将向 CAN 收发器发送/接收3.3V TTL 信号。
我知道可能可以使用 TCAN1042VDRBRQ1。
但该组件呢?
下面是拓扑