This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-EP:SN65HVD1050-EP

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-EP, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158394/sn65hvd1050-ep-sn65hvd1050-ep

器件型号:SN65HVD1050-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

你(们)好

我喜欢使用 CAN 收发器 SN65HVD1050-EP。

数据表显示"基准输出电压为0.4Vcc~0.6Vcc"。

这是否意味着该 VREF 是输出引脚?

如果没有、我可以为该引脚提供3.3V 电压吗?  

我的电路拓扑是 MCU 将向 CAN 收发器发送/接收3.3V TTL 信号。

我知道可能可以使用 TCAN1042VDRBRQ1。

但该组件呢?  

下面是拓扑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 是分裂终端的输出。

    VIH 为2V、因此您可以使用3.3V 信号驱动它。 但 RXD 引脚输出5V、因此如果您的 MCU 没有可过压输入、则需要添加一个缓冲器、如 SN74LVC1G125/34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢