This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E 连接到 PC -磁性端接

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158149/dp83td510e-dp83td510e-connect-to-pc---magnetic-termination

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: DP83826I

您好 TI 团队

 

我们有一个基于 DP83TD510E 的设计

将 Zynq 7000用作 MAC 、 将 DP83TD510E 用作 PHY  

我们能否在  PHY 输出引脚4、7 和5、6中设置磁性元件的端接 并连接到 PC?

此应用是对电路板的诊断、并通过以太网端口向 PC 发送数据

该原理图是否正确 ? 或  DP83TD510E 只能与单对配合使用 ?

DP83826I 是用于连接 PC 的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TD510E 无法直接连接到 PC、因为10Base-Tx 和10Base-T1L 彼此不兼容。 需要介质转换器才能连接到 PC。 此外、对于 DP83TD510E、请按照数据表中的说明连接 MDI。

    此致、

    Gerome