This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB 3.0部件不能与 PC 连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025322/tusb8020b-usb-3-0-part-doesn-t-connect-to-the-pc

器件型号:TUSB8020B

您好!

我们使用基于 TUSB8020B 的开源 USB 3.0集线器原理图。 在我们测试时、电路板 USB 2.0器件已成功被 PC 检测到并正常工作。 但 设备的 USB 3.0部分无法正常工作、 并且 UsbTreeView 软件未检测到该部分。

open source USB 3.0 hub schematic based on TUSB8020B

1.上行连接至 PC USB2.0端口:
电流消耗:~ 80mA;
-在 USBTreeView 中检测到的电路板为 USB2.0集线器;
-电路板工作正常,不加热;
- TX 线路上的信号显示如下。

board detected in USBTreeView as USB2.0 hub

USB2.0 port, signal on TX line

2.上游连接到 PC USB3.0端口(已使用 b3.0功能进行检查):
电流消耗:~ 260mA;
-在 USBTreeView 中检测到的电路板为 USB2.0集线器;
-电路板作为 USB2.0集线器工作正常、加热温度超过60C;
-TX 线路上的信号不稳定。 差异如下所示。

Upstream connected to PC USB3.0 port

        

我们已经阅读 了 Justin Y 描述类似问题的主题 、然后通过 X 射线检查电路板的散热焊盘连接。 这是不确定的、我们制作了具有良好散热焊盘接触(也进行了 X 射线检查)的新电路板、但行为与第一个电路板相同。

我们使用了最短的电缆、检查了电路板的两个样片和两个不同的 PC。 我们还应该做些什么来使器件的 USB 3.0部分正常工作。

我们非常感谢您在创建此设计方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    对于 GRSTz、似乎缺少一个电容器。  集线器需要上电复位、因为缺少 PLL 可能无法正确锁定以进行 USB 3.0操作。

    您可以在 GRSTz 上使用1uF 或2uF 电容器或有源复位。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的回复。

    首先、我们在 GRSTz 上放置了一个1uF 陶瓷电容器、其次、我们使用了手动复位(有源复位)。 TX 波形如下所示。

    否则、没有任何变化:芯片仍然很热、并且在 UsbTreeView 中仅将电路板定义为 USB2.0集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    您使用的是哪种类型的 USB 连接器?  我注意到上行端口和下行端口插座具有相同的端口引脚编号。  您能否确认主机和集线器之间是否存在 SS TX 到 SS RX 和 SS RX 到 SS TX 之间的交叉点?

    PCB 有多少层?  电流消耗仅为260mA、我不会期望集线器变热。

    此致、

    JMMN

    更新了: 另一个 E2E 用户确认、交换上游 TX 和 RX 线路可以解决他在类似原理图中遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     由于原始主题 已经锁定、无法在此处回答、我将在此写下我找到的解决方案。  希望管理员可以将这些主题结合起来。

    我们检查了连接器的引脚排列、结果是非标准的。 当使用交换上游 RX 和 TX 的适配器时、一切都处于工作状态。 非常感谢您的帮助。
    它还与   JMMN 给出的答案相匹配。 不幸的是,我稍后再读它)

    因此、如果您使用此 基于 TUSB8020B 的开源 USB 3.0集线器原理图、请务必小心。