Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
您好!
我们使用基于 TUSB8020B 的开源 USB 3.0集线器原理图。 在我们测试时、电路板 USB 2.0器件已成功被 PC 检测到并正常工作。 但 设备的 USB 3.0部分无法正常工作、 并且 UsbTreeView 软件未检测到该部分。
1.上行连接至 PC USB2.0端口:
电流消耗:~ 80mA;
-在 USBTreeView 中检测到的电路板为 USB2.0集线器;
-电路板工作正常,不加热;
- TX 线路上的信号显示如下。


2.上游连接到 PC USB3.0端口(已使用 b3.0功能进行检查):
电流消耗:~ 260mA;
-在 USBTreeView 中检测到的电路板为 USB2.0集线器;
-电路板作为 USB2.0集线器工作正常、加热温度超过60C;
-TX 线路上的信号不稳定。 差异如下所示。


我们已经阅读 了 Justin Y 描述类似问题的主题 、然后通过 X 射线检查电路板的散热焊盘连接。 这是不确定的、我们制作了具有良好散热焊盘接触(也进行了 X 射线检查)的新电路板、但行为与第一个电路板相同。
我们使用了最短的电缆、检查了电路板的两个样片和两个不同的 PC。 我们还应该做些什么来使器件的 USB 3.0部分正常工作。
我们非常感谢您在创建此设计方面的帮助。