This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:色条3840x2160x60x18bpp 不工作

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031469/sn65dsi86-q1-colorbars-3840x2160x60x18bpp-not-working

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好!

我已修改了3840x2160x60x18bpp 的 Aardvark 色条参考代码(已上传)、但无法与 ev3825 4K 显示器配合使用。

我可以在同一台显示器上成功修改并运行1920x1080x60x18bpp。

我已包含3840x2160x60x18bpp_CFR_DUMP_All.txt、其中显示了所有 DFR 0x96为0x00、其中 DFR 应为0x01。

您在我的代码中看到了任何问题吗?

谢谢、

Tim

e2e.ti.com/.../3840x2160x60x18bpp_5F00_CFR_5F00_DUMP_5F00_All.txt

e2e.ti.com/.../SCU_5F00_3840x2160_5F00_Color_5F00_Bar.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享面板 EDID 信息、还能将寄存器从0xF0转储到0xf8吗?

    如需了解更详细的调试信息、请参阅此常见问题解答 、e2e.ti.com/.../faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我偶然发现了一个 SN65DSI86_Panel_VIDEOREGISTER_CALC.xlsm 副本、并且能够使色条正常工作。  但是、在禁用色带并使用双 DSI 视频流时、我会看到一个空白屏幕。   我已在下面附加了 Calc 电子表格、EDID、脚本和 DFR{FF:00]转储。

    我已经查看了黑屏常见问题解答指南/DFR 转储、并显示 DSI 转 DP HSYNC 时序是根本原因。  我了解 DFR 的0x20至0x3A 指定 DSI CHX 时序、它与 DP 时序直接相关、但不确定双 DSI 模式需要什么。  例如、线宽+消隐是3840 + 160 = 4000。  由于我有2个独立的 DSI 通道源、如何表示该数据时序?   是否两个 DSI 通道源都要发送超过1920 + 160 (消隐)= 2080或1920 + 80 (1/2消隐)= 2000?

    谢谢、

    Tim

    36 38 49 53 44 20 20 20 02 00 86 00 01 00
    00 00 76 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 07 80 07 70 08 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    05 00 00 50 00 36 00 30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    82 1F 00 80 00 A0 0F AE 08 70 00 3B 00 20 00
    05 00 00 0F 70 08 00 40 1B FC 01 11 00 F0 00
    A0 60 A4 00 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 01 02 01 80 81 77 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 7C F0 C1 07 1F 7C
    F0 C1 07 30 E2 00 01 04 01 00 00 00 00 00 00
    01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    04 78交流08 6C 9C 9C 0C 5C 5C 5C 5C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
    3F 3F 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 03 00 00 00 00 00 C2 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    e2e.ti.com/.../3326.SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm

    e2e.ti.com/.../Eizo-4K-Monitor-EV3285_5F00_EDID.txt

    e2e.ti.com/.../SCU_5F00_3840x2160_5F00_Color_5F00_Bar.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    只有活动像素才会减半、但对于双模、消隐将保持不变。 例如 、3840 + 160、您将把3840的一半编程到通道 A 有效线长度和通道 B 有效线长度中。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的澄清。   就每个通道的总水平长度而言、如何在 DSIA/B 总线上传输数据和消隐?  我试过4000、2080和2000年,但没有乐趣。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

     DSI 源是否使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666封装格式)?  

    当配置为双 DSI 通道时、DSI86将使用来自通道 A 的 VSS、VSE 和 HSS 数据包。DSI86将使用通道 A 事件在 DisplayPort 接口上重新创建相同的时序。 来自通道 B 的 VSS、VSE 和 HSS 数据包用于在内部将通道 B 上的数据与通道 A 对齐

    如果通过向状态寄存器写入0xFF 将0xF0清除为0xf8、然后读回、您是否看到这些状态寄存器中报告了任何错误?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    DSI 源数据类型为0x2E (18位 RGB-666松散封装格式)。

    在将寄存器0xF0清零至0xf8后、回读时间为00 00 00 00 00 00 40 00 00。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    分辨率限制由其支持的每通道 DSI 数据速率的1.5Gbps (最大值)决定。 8个 DSI 通道以1.5Gbps 运行时、支持的最大视频流速率为12Gbps。

    您必须使用打包格式(18位像素)、以便不违反 DSI 最大数据速率。  

    DSI_CLK = Pixel_CLK * bpp /(2 *# DSI 通道)。

    对于打包格式、DSI_CLK = 594MHz * 18 /(2 * 8)= 668.25MHz、低于最大750MHz DSI 时钟

    对于松散封装格式、DSI_CLK =  594MHz * 24 /(2 * 8)= 891MHz、超出最大750MHz DSI 时钟

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢松散封装的澄清。   我已将帧速率降低至50Hz、并返回到24位像素、现在 DFR 0xF0至0xf8 = 00 20 00 00 00 00 00 00。   对于两个 DSI A/B、我都在传输1920活动像素、总共4000个水平时钟。   是这样吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    对于4k2k、水平总像素为4400像素、其中 A/B 传输1920活动像素。  

    您能否尝试向具有不同 EQ 值的寄存器0x11写入数据、看看它是否有用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我尝试了 DFR 0x11的所有可能组合、并且未将 DFR 0xF0更改为0xf8。

    两个通道在0xF1和0xF3中都有 CHX_INVALID_LENGTH_ERR 位。  是否有任何方法可以确定有关此错误的更多详细信息?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    您能否使用寄存器0x5F 将 HSYNC 映射到 GPIO3、然后测量 GPIO3上的 HSYNC 频率?

    HSYNC 频率= Htotal /像素时钟。  

    我还会再次检查并确保 DSI 接口上的设置/保持时序符合 DSI86数据表第7.7节中列出的 DSI86要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    50Hz 下的 VSYNC 看起来不错、111.100KHz 下的 HSYNC 看起来不错、但 HSYNC 很糟糕。  我希望他们在下面的第一个屏幕截图中填充屏幕。   对于 GPIO3来说、这是正常现象还是我所有故障的根源?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    我在之前的响应中做了一个排印错误、HSYNC =像素时钟/累计。 当像素时钟为495MHz 且 Htotal = 4400像素时、您应该会看到 HSYNC 大约为112.5KHz

    只有 VSYNC 和 HSYNC 被映射到 GPIO3、什么是 HSYNCS?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    没问题、我明白您的意思。

    由于监视器 EDID 指定了3840 (活动)+ 160 (消隐)、因此 Htotal 为4000。

    由于我已将 FPS 减慢至50和24bpp、我的新像素时钟为444.400MHz。  444.4MHz/4000 = 111.100KHz。

    抱歉、HSYNCS 表示 HSYNCs (复数)。   在上面的第一个屏幕截图中、HSYNC 起初会出现、但随后会停止、直到下一个 VSYNC。  GPIO3上是否应该显示所有2222个 HSYNC?  GPIO3脉冲为1V 至1.8V、上升和下降时间都非常慢。   GPIO 是悬空的、不连接任何东西。   GPIO3是否需要终端?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    是的、您应该会看到每111.1KHz 有一个 HSYNC。 如果您看一下 DSI 传输和传输函数、它将与此类似

    因此,您应该在示波器 HSYNC 上看到-- 111.1kHz -- HSYNC。 如果没有、请仔细检查并确保源正确遵循  DSI 发送和传输功能。

    GPIO 引脚没有内部上拉或下拉电阻、需要将其下拉或接地。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、HSYNC 频率为111.1KHz。    我还验证了示波器上的 MIPI 时钟/数据设置时间、它们看起来非常好。

    我使用已知良好的色条脚本中的 DSI 参数对单个 DSI 通道进行编程、并且0xF0到0xf8 (请参阅下文)对于 DSI 更好、但 DP 抱怨失去同步。

    00 00 00 00 00 00 00 40 00 00

    您是否有已知良好的双 DSI 配置脚本可供共享?   我可以轻松地对 DSI 源进行编程。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    使用此已知良好的工作色条脚本、启用时色条是否工作? 如果色条工作正常、则 DP 侧应该正常。

    您还说过、现在您始终如一地看到每111.1kHz 的 HSYNC 输出吗?

    让我看看我是否能找到一个可以与您共享的配置脚本文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    请参阅随附的脚本文件。  

    e2e.ti.com/.../4DP_5F00_DUAL_5F00_4DSI_5F00_HBR2_5F00_2560x1440.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、如果我启用了色条、它会在屏幕上正确显示。

    是的、连续 HSYNC 现在为65.639KHz、因为我使用的是具有不同时序的1080p60x18脚本。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您发送的脚本有0个字节。  请重新发送。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    很抱歉、出现错误、请参阅随附的脚本文件。

    e2e.ti.com/.../1781.4DP_5F00_DUAL_5F00_4DSI_5F00_HBR2_5F00_2560x1440.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的脚本。

    我能够使用1080p60获得单端口 DSI。  问题是 VSYNC 未与 HSYNC 同时上升。

    使用3840x2160x30xRGB888的双端口 DSI 在0xF6=0x02处几乎可以处理错误。

    我在下面配置并测量了看起来正确的 GPIO。

    GPIO (HSYNC)=65.73KHz

    GPIO (vsync)=29.58Hz

    下面是 Aardvark 输出及其下方脚本的屏幕截图。

    您是否发现任何问题?

    谢谢、

    Tim


       
       


     0A 06


     5C 01


     FF 07
     16.
     00


     1601
     16.
     00


     FF 00


     FF 07 16 01


     FF 00


     10 00


     11 00


    12 52 52. />


     59 1B />


     5A F4


     93 30.


      94 80


      95 00


      0D 01


      0a
      00


     12.
     00


     960A


     96
     00


     20 80 07


     22 80 07


     24 70 08.


     28 00 00


     2C 20 00


     30 05 00


     34 50.


     36 36.


     38 30.


     3A 03


     5B 00


     3c 00


     5A FC


     12.
     00


     93
     00


     F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


     F0
     00


     5F 28.


     5A
     00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    您可以使用此代码来读取监护仪的 EDID 信息吗?

    此脚本将读取256字节的 EDID。



    ==== 启用 I2C_ADDR_CLAIM1===
    60 A1 />
    ==== 将 EDID 基础写入00 ===
    00 />
    ==== 读取256字节的 EEID====
    00 />

    因此、根据您的寄存器值、Hactive = 3840、Hpulse 宽度= 32、HBP = 80、HFP = 48 -> Htotal = 4000像素

    Vactive = 2160、Vpulse 宽度= 5、VBP = 54、Vfp = 3 -> Vtotal = 2222像素

    像素时钟= 4000 * 2222 * 30 = 266.64MHz

    HSYNC 频率= 266.64/4000 = 66.66kHz

    VSYNC 频率= 266.64/22222 = 120kHz

    您能否仔细检查并查看我的计算结果是否正确?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我上传了 EDID 文件。

    像素时钟和 Hsync 频率看起来不错。  Vsync 应为266.64MHz/(4000x2222)= 30。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    EDID 文件似乎没有上传。  以下是文本版本。

    Tim

    00、FF、FF、FF、FF、FF、FF、00、15、C3、711、29、07、7B、2F、02、
    30、1D、01、04、A5、46、28、78、FA、68、75、A6、56、4F、A2、26、
    0E、50、54、A1、08、00、81、80、A9、40、D1、00、B3、00、81、00、
    A9、C0、81、C0、01、4D、D0、00、A0、F0、70、3E、80、30、20、
    35、00、BA、89、21、00、1A、02、3A、80、18、71、38、2D、40、
    58、2C、45、00、BA、89、21、00、1E、00、00、00、00、FD、00、1D、
    3D、1F、86、36、00、0A、20、20、20、20、20、20、00、00、FC、
    00、45、56、33、32、38、35、0A、20、20、20、20、20、20、01、E1、
    02,03,13、F4,46,10,220,03,02,01,23,09,7F、07,83、
    01、00、A3、6、00、A0、F0、70、1F、80、30、20、35、00、BA、
    89、21、00、1A、56、5E、00、A0、A0、A0、29、50、30、20、35、
    00、BA、89、21、00、00、1A、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00
    00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、
    00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、
    00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、
    00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、00、81

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    EDID 首选时序显示像素时钟为533.25MHz。 通过 3840x2160x30xRGB888、您将获得266.65MHz 像素时钟。 我不确定面板能够承受多大的像素时钟差异。 您是否有机会尝试 3840x2160x60xRGB666 (数据类型0x1E (18位 RGB-666紧凑格式)?  

    我看不到寄存器值本身的问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    面板的数据表和 EDID 数据显示 Vsync 的最小刷新频率为29Hz。

    我注意到 EDID 将 Vsync 设置为负极性。   我们能否将 SN65DSI86的 DP Vsync 极性更改为面板?

    我已经尝试过3840x2160x60xRGB666以及相同的问题。

    我的 DSI 源是一个 FPGA、可驱动2个独立的4通道 MIPI 通道。  当拆分数据时、每个 MIPI 通道为2080 x 2222。   水平方向的额外80是由于4000 - 1920 = 2080。  如果我进行拆分4000 - 2000、则水平消隐不匹配。   您对此有什么想法吗?   您是否有双 DSI 源示例?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    DSI86不能更改 DP 接口上的 VSYNC 极性。

    只有活动像素才会减半、但对于双模、消隐将保持不变。 2080是正确的、因为您有1920有源像素+ 80消隐像素。

    遗憾的是、我没有用于双 DSI 源的任何代码。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    好的、那么似乎我需要另一个具有正 VSYNC 极性的监控器吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    我需要更清楚地说明我先前的回答。 您仍然可以设置 VSYNC 极性(寄存器0x31位7)和 HSYNC 极性(0x2D 位7)、这些也会反映在 DP 侧。

    我会尝试另一台显示器来查看问题是否仅限于该显示器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我使用双 DSI 将色带用于3840x2160x60x18、并且0xFx 寄存器中没有错误。  关闭色带以使用 DSIA/B 数据后、没有视频、0xFx 寄存器仍然为0。   下面是屏幕截图。  我也尝试了不同的 DSI 均衡器寄存器、但仍然没有乐趣。  我已验证 GPIO Vsync/ Hsync 为60Hz 和133.333KHz。  你有其他建议吗?   您是否了解任何现成的硬件、这些硬件可连接到 SN65DSI86-EVM 并通过双 DSI 显示任何视频格式?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    如果色条正常工作、HSYNC 和 VSYNC 频率正确、且 DSI86状态寄存器未报告任何错误。 我只能认为发送数据的内容可能是问题、因为 DSI86不会检查数据内容。  

    在硬件方面、我过去使用过移动像素 DPHY 发生器来验证 DSI86功能 、http://www.movingpixel.com/main.pl?P344.html

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    提供的链路用于单个4通道发生器。  TI 如何验证此双通道功能?  我希望有一个现成的开发板可以使用。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    您可以同时同步两个 P344以实现8通道。 P344背面有一个 SYNC_OUT 和 SYNC_IN、用于在两者之间实现同步。

    另一个选项是 OMAP Panda 板 https://www.mouser.com/new/pandaboardorg/pandaboard/?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBEPff5_OJSS10kk3JWzmvHHh_zXqgLXxlcltSOfmcRb9XXRcRUtrNhoClA4QAvD_BwE 、我们过去曾使用它进行功能验证。 但它已经停产、我不确定您在哪里可以找到它。

    您是否有机会检查并确保数据内容正确?

    谢谢
    David