Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
您好!
8-7 TMDS–已测试抖动容差。
Page1上寄存器0x02的值和测试结果如下。
0x02 (Page1) 分辨率 结果
0x7f 27.00MHz 故障
0x7f 74.25MHz 通过
0x7f 148.50MHz 通过
0x3F 297.00MHz 通过
我不知道为什么它在低分辨率下失败。
我之前见过其他公司的 IC、它们需要27MHz 的特殊设置。
TMDS181是否还需要27MHz 下的任何特殊处理?