This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 27MHz 抖动容差

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028291/tmds181-tmds181-27mhz-jitter-tolerance

器件型号:TMDS181

您好!

8-7 TMDS–已测试抖动容差。
Page1上寄存器0x02的值和测试结果如下。

0x02 (Page1)  分辨率  结果
0x7f         27.00MHz  故障
0x7f         74.25MHz  通过
0x7f        148.50MHz  通过
0x3F        297.00MHz  通过


我不知道为什么它在低分辨率下失败。
我之前见过其他公司的 IC、它们需要27MHz 的特殊设置。
TMDS181是否还需要27MHz 下的任何特殊处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试以下寄存器写入操作来查看是否能够以27MHz 的频率通过 RX JTOL?

    ==== 选择 第1页===

    FF 01 />

    ==== 启用覆盖===

    A4 03 />

    ==== 设置 PLL 模式===

    01 01 />

    ==== cp_current value=====

    02 0F />

    ==== a_lock_OVR 值===

    00 23. />

     ==== 选择 第0页===

    FF 00 />

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David。

    感谢您的回答。
    我们没有 JTOL 测试机。
    要测试 JTOL、我们需要将其发送到外部测试机构进行测试。
    请告诉我这个寄存器更改的详细含义、因为我想确保它通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 HDMI 1.4 CTS 测试 ID 8-7测试说明将抖动应用于时钟、该抖动会导致 TMDS181 PLL 无法锁定。 因此、寄存器写入是强制 TMDS181 PLL 锁定。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我锁闭 PLL 的条件和锁闭的时序。
    是写入寄存器的那一刻吗?

    此外、您能否告诉我强制锁定 PLL 的有害影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我锁闭 PLL 的条件和锁闭的时序。  是写入寄存器的那一刻吗?

    是的、因为我们强制 PLL 锁定。

    这个特别的权变措施只适用于27MHz、它可能不适用于所有分辨率。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我强制将 PLL 锁定在27MHz 的有害影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    权变措施是强制锁定 PLL 以支持27MHz 分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想将其与 PLL 锁配合使用、但我想知道这是否会产生其他不利影响。
    如果没有负面影响、默认值不是 PLL 锁定的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入抖动可能太大、导致 TMDS181 PLL 无法锁定。 因此、我们强制 TMDS181 PLL 锁定、并扫描 CP_CURRENT 值以查看 TMDS181 PLL 是否有助于滤除抖动、以便我们通过合规性测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能告诉我 强制锁定 PLL 会导致性能下降吗?

    客户可以在 强制锁定 和 非强制锁定之间进行选择。

    他们认为、这是一种折衷方案。 他们想知道 强制锁定 PLL 的缺点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在强制锁定 PLL 时、可能会产生更多抖动。 权变措施仅适用于27MHz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我对更改寄存器有疑问。
    在27MHz 时、应该为 Page1上的0x0B 和0xA1寄存器值设置什么?
    分辨率下对抖动有效
    0x0B 0x33
    0xA1 0x02
    保留原样是否可以?
    还是更好地返回到默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其保留为默认状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      27MHz 时的 Page1 A 0x0B 和0xA1都正常、默认为0x00、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我强制 PLL 锁定在27MHz、输出抖动是否会增加到超过规格0.2Tbit?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于源抖动曲线以及 TMDS181 PLL 可以跟踪和滤除的抖动量、您可以调整 CP_CURRENT 以查看抖动改善情况是否有所改善。

    ==== cp_current value=====

    02 0F />

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David。

    我正在考虑理论值。
    后一级的 IC 只能接收0.3Tbit、但是如果这个寄存器被改变、理论上它可以是0.2Tbit 还是更多?
    如果它超过0.2Tbit、它是否会在0.3Tbit 内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181本身对输入抖动的影响很小、但我没有详细的抖动数。

    大多数抖动都来自源本身以及 TMDS181抖动可以过滤的抖动量。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS181:1080p 时输出不稳定、59.94fps -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    Page1的0x02寄存器用于设置上述帖子1080p 噪声对策中 CP 的电压值、可以用0x7F 的大值进行反测。 另一方面、对于480p 噪声抑制、我们设置一个较小的0x0F 值。 该电荷泵和 PLL 的频率在理论上有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改第1页寄存器0x02中的电荷泵设置会更改 TMDS181 PLL 带宽。 1080p 和480p 分辨率具有不同的抖动曲线。 通过更改带宽、我们尝试以这些不同的抖动曲线为目标。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    对于480p、720p、1080p 和4K30p 分辨率、最佳 PLL 带宽是多少?
    同时、请告诉我电荷泵电压的 PLL 带宽范围、该电荷泵电压在 Page1 0x02的每个设置为0x0F、0x3F、0x5F、0x7F 时运行。
    我想确认,我设置的 Page10x02的有效性没有理论问题。

    480p 0x0F
    720p 0x7F
    1080p 0x7F
    4K30p 0x3F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第1页寄存器0x02的默认值为0x3F、该值由 TMDS181表征确定、该表征具有最小 PLL 峰值和 PLL 抖动跟踪和滤波功能。 0x3F 的值应该适用于大多数视频分辨率。  

    但是、如果输入抖动超出 TMDS181 PLL 带宽跟踪和滤波功能、则可以调整寄存器0x02以更改 TMDS181 PLL 带宽以提高滤波能力、但在该过程中会出现更多的 PLL 峰值。  

    遗憾的是、我无法共享 TMDS181带宽数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 PLL 锁定时的最大输出抖动是多少?
    我想知道它是0.25 Tbit 还是更多、这是 TMDS181的规格。
    如果没有该值、则无法设计后续级中的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于输入时钟相位噪声和 TMDS181 PLL 带宽。 任何超出 PLL 带宽的抖动都不会由 TMDS181 PLL 跟踪和滤波。  

    TMDS181 PLL 本身的抖动小于0.25T 位、但我没有确切的数字。

    谢谢

    David