Other Parts Discussed in Thread: DP83640, USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
下午好!
我目前有一个定制电路板、其中 iMX7d (在 EA iMX7d uCOM SOM 上)通过 MII 连接到 DP8360 PHY、我似乎无法通过 MII 接口使通信正常工作。 通过 MDIO 总线正确发现和配置 PHY、我可以看到从 uBoot 在 Wireshark 中发送的 TX 数据包。 希望我错过了器件树中的某个东西、
当前设备树、
&fec1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_enet1>;
clocks = <&clks IMX7D_ENET_AXI_ROOT_CLK>, <&clks IMX7D_ENET_AXI_ROOT_CLK>, <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>, <&clks IMX7D_PLL_ENET_MAIN_25M_CLK>; clock-names = "ipg", "ahb", "ptp", "enet_clk_ref";
assigned-clocks = <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_SRC>, <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>; assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_PLL_ENET_MAIN_25M_CLK>; assigned-clock-rates = <0>, <100000000>; phy-mode = "mii"; phy-handle = <ðphy0>; fsl,magic-packet; status = "okay";
mdio { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>;
ethphy0: ethernet-phy@0 { compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; reg = <1>; }; };};pinctrl_enet1: enet1grp { fsl,pins = <
MX7D_PAD_ENET1_COL__ENET1_COL 0x1 MX7D_PAD_ENET1_CRS__ENET1_CRS 0x1
MX7D_PAD_GPIO1_IO11__ENET1_MDC 0x3 MX7D_PAD_GPIO1_IO10__ENET1_MDIO 0x3
MX7D_PAD_ENET1_RX_CLK__ENET1_RX_CLK 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__ENET1_RX_ER 0x1
MX7D_PAD_ENET1_TX_CLK__CCM_ENET_REF_CLK1 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD0__ENET1_RGMII_RD0 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD1__ENET1_RGMII_RD1 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD2__ENET1_RGMII_RD2 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD3__ENET1_RGMII_RD3 0x1
MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL 0x1 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__ENET1_RGMII_RXC 0x1
MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD0__ENET1_RGMII_TD0 0x3 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__ENET1_RGMII_TD1 0x3 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD2__ENET1_RGMII_TD2 0x3 MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD3__ENET1_RGMII_TD3 0x3 >; };