This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:VDDIO 数字电源电压、1.8V、2.5V、3.3V、2.8V 又是什么?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029229/dp83td510e-vddio-digital-supply-voltage-1-8v-2-5v-3-3v-what-about-2-8v

器件型号:DP83TD510E

VDDIO 的额定电压范围为1.8V、2.5V、3.3V、容差为三个。 我还可以使用介于之间的值、即2.8V 吗?

在单模拟电源下运行时、1V P2P 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我们建议使用具有指定容差的数据表电压值。  2.8V 电压下的器件不会损坏、因此、如果在短时间内再次要求、您可以使用该电压进行一些即时测试。  但对于所有功能用例、请遵循数据表限制。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我很惊讶。 在器件设计中、我们还有其他需要2.8V 电压的组件。 为了节省能源、我们无法使用3.3V。 为什么可以在2.8V 电压下进行短期运行、而不能连续运行? 短期内有多长时间?
    模拟器件的竞争 IC ADIN1100也具有 DP83TD510E 等 VDDIO 的这一级别。 但是、应用工程师应要求写信给我、说明 ADIN1100也可以在2.8V 电压下永久运行。 即我们无法使用您的 IC。 您同意吗?
    以下是 Analog Devices 的原始答案:
    "ADIN1100肯定能在2.8V 电压下正常工作。 VDDIO 只在设计为在1.8V 至3.3V 电压范围内工作的 I/O 上使用。 我假设唯一的问题是验证仅在1.8V、2.5V 和3.3V 条件下执行。 但是、两者之间的任何电压都应该正常。 因此,从操作角度来说,不应该有任何问题。 在 DS 上只能找到该特定电压的一些信息。"
    此致、
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我无法说 ADI 设计、但在 TI 方面、我根据我们器件的架构清晰地展示了该用例。 2.8V 是临界情况(超出正常规格)。 对于偏置在2.5V 标称电压下运行的器件、2.8V 是器件可靠性的一个应力条件、我们没有相同的数据。 因此、我建议坚持使用芯片的标称工作范围。

    如果无法确保2.8V 电压轨处于您一侧的功能电压范围内、我可以再次与设计团队核实、看看您的临界情况是否可以签核。 否则、您可能会选择与 ADI 合作、后者希望您能"运营"顺利地工作。

    为了确保您的完整用例、您能否在您的应用中共享此2.8V 可达到的最大电压?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    我们的标称电压为2.8V、最小值为2.7V、最大值为2.9V

    我很期待 TI 设计团队的回答。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    您是否认为可以将 VDDA 电源用于 VDDIO?  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有以太网 MAC 的 MCU 以2.8V 运行。 因此、PHY_VDDIO 当然也应该为2.8V、因为它连接到 MCU_MAC。 作为第二个电压、我们为 PHY_AVDD 提供1.8V 电压以节省能源。 因此、我们无法将 PHY_VDDIO 设置为1.8V。 设计团队对 PHY_VDDIO 2.8V 说些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    团队仍在对这一过时规格进行分析(运行仿真)。 我们应该能够在9月9日之前分享反馈。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    仿真数据表明、您在 VDDIO 上共享的电压范围存在任何可靠性问题的风险很低。 在仿真中、电气穿孔也很相似。 数据表编号是根据数据表规格确定的电源电压范围的图标特征值。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    您是否打算在数据表中包含 PHY_VDDIO = 2.8V 周围的区域?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    数据表将仅反映电流电源电平。

    --

    此致、

    Vikram