VDDIO 的额定电压范围为1.8V、2.5V、3.3V、容差为三个。 我还可以使用介于之间的值、即2.8V 吗?
在单模拟电源下运行时、1V P2P 模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VDDIO 的额定电压范围为1.8V、2.5V、3.3V、容差为三个。 我还可以使用介于之间的值、即2.8V 吗?
在单模拟电源下运行时、1V P2P 模式。
您好、Andreas、
我无法说 ADI 设计、但在 TI 方面、我根据我们器件的架构清晰地展示了该用例。 2.8V 是临界情况(超出正常规格)。 对于偏置在2.5V 标称电压下运行的器件、2.8V 是器件可靠性的一个应力条件、我们没有相同的数据。 因此、我建议坚持使用芯片的标称工作范围。
如果无法确保2.8V 电压轨处于您一侧的功能电压范围内、我可以再次与设计团队核实、看看您的临界情况是否可以签核。 否则、您可能会选择与 ADI 合作、后者希望您能"运营"顺利地工作。
为了确保您的完整用例、您能否在您的应用中共享此2.8V 可达到的最大电压?
--
此致、
Vikram