This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:帮助查看 TUSB8041的原理图。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031212/tusb8041-help-review-schematic-diagram-of-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A-Q1

帮助查看 TUSB8041.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-65_2D00_USB_5F00_Hub0.pdf 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图反馈:

    保持未使用的 SS 端口未连接、不要拉至接地。

    如果 SMBUSz 被拉至低电平、则集线器将处于 SMBus 模式、并且在 SMBus 主机配置集线器之前不会退出。

    USB_VBUS 是一个检测输入、只有在连接主机时才应为高电平。  请选择电阻器、使其在高电平时约为500mV。

    如果未使用 PWRCTL 输出、则应将其保持未连接状态。

    我看到交换机允许将上行 USB 2.0端口路由到外部连接器。  请注意、如果开关在正常运行期间被置位、USB_VBUS 应该切换。  此外、将 USB 2.0路由到外部端口而 USB 3.0保持连接到其他位置不符合要求、可能会导致互操作性问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们只想在必要时读取寄存器状态、并希望在正常启动期间可以在自己的默认状态下启动集线器、我们应该如何配置它?

    )目前采用这种方法进行设计(如下图所示。 在插入外部 USB 接口后、它会将外部 VBUS 信号分频为3.3V、 然后该信号将通过一些逻辑电路将 CPU 置于复位状态,以便连接 到 USB 3.0主机的集线器上行端口理论上处于复位状态。 这是否可以消除" USB 3.0保持连接"状态?

    此外、VBUS 信号还将保持电路板上的电源启用状态、例如3.3V/5V、TUSB8041也由电路板上的电源供电。 这是否还需要 USB_VBUS 进行切换操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 CPU 保持在复位状态应该能够解决可能的 USB 3.0互操作性条件。  

    电路板电源由 VBUS 启用?  当没有外部 USB 接口条件时、如何为其供电?  连接外部接口时、它是否会切换?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当 USB 电缆插入连接器时,板载电源将通过连接器的 VBUS 启用,以便为集线器供电。 该信号还将板载 CPU 和 PMIC 设置为复位状态;拔下 USB 电缆 VBUS=0时、电路板上的 PMIC 和 CPU 将从复位状态释放。 此时、板载电源为 CPU 和由 PMIC 控制的集线器供电、USB 开关将 D+/D-连接到 CPU 以进行通信。

    当 USB 电缆插入连接器时、由于电源由线路或方法控制、因此不会重新上电。 拔下 USB 电缆后、电源将关闭、直到 PMIC 从复位中释放出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对集线器进行下电上电和切换 VBUS 一样有效。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,当 USB 电缆插入时,电源将不会关闭,而再次打开电源;拔下 USB 电缆时,电源将关闭,然后再次打开电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入电缆后、板载 CPU 和 PMIC 将置于 RESET 状态?  这应允许 USB 上行连接正确断开。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此设计可确保在插入 USB 电缆时 USB 集线器的电源不会中断、CPU 和 PMIC 保持复位状态、并且 USB 通道通过信号开关(TS3USB221A-Q1)连接到 USB 电缆