主题中讨论的其他器件: TS3USB221A-Q1
帮助查看 TUSB8041.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-65_2D00_USB_5F00_Hub0.pdf 的原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帮助查看 TUSB8041.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-65_2D00_USB_5F00_Hub0.pdf 的原理图
原理图反馈:
保持未使用的 SS 端口未连接、不要拉至接地。
如果 SMBUSz 被拉至低电平、则集线器将处于 SMBus 模式、并且在 SMBus 主机配置集线器之前不会退出。
USB_VBUS 是一个检测输入、只有在连接主机时才应为高电平。 请选择电阻器、使其在高电平时约为500mV。
如果未使用 PWRCTL 输出、则应将其保持未连接状态。
我看到交换机允许将上行 USB 2.0端口路由到外部连接器。 请注意、如果开关在正常运行期间被置位、USB_VBUS 应该切换。 此外、将 USB 2.0路由到外部端口而 USB 3.0保持连接到其他位置不符合要求、可能会导致互操作性问题。
此致、
JMMN
如果我们只想在必要时读取寄存器状态、并希望在正常启动期间可以在自己的默认状态下启动集线器、我们应该如何配置它?
)目前采用这种方法进行设计(如下图所示。 在插入外部 USB 接口后、它会将外部 VBUS 信号分频为3.3V、 然后该信号将通过一些逻辑电路将 CPU 置于复位状态,以便连接 到 USB 3.0主机的集线器上行端口理论上处于复位状态。 这是否可以消除" USB 3.0保持连接"状态? 
此外、VBUS 信号还将保持电路板上的电源启用状态、例如3.3V/5V、TUSB8041也由电路板上的电源供电。 这是否还需要 USB_VBUS 进行切换操作?
是的,当 USB 电缆插入连接器时,板载电源将通过连接器的 VBUS 启用,以便为集线器供电。 该信号还将板载 CPU 和 PMIC 设置为复位状态;拔下 USB 电缆 VBUS=0时、电路板上的 PMIC 和 CPU 将从复位状态释放。 此时、板载电源为 CPU 和由 PMIC 控制的集线器供电、USB 开关将 D+/D-连接到 CPU 以进行通信。
当 USB 电缆插入连接器时、由于电源由线路或方法控制、因此不会重新上电。 拔下 USB 电缆后、电源将关闭、直到 PMIC 从复位中释放出来。