This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:规格检查

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM, HD3SS215, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029991/sn65dp159-spec-check

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:DP159RGZEVMHD3SS215TDP158

你(们)好

SN65DP159RGZ 具有 I2C-over-AUX 功能、因此、主机 VBIOS (Intel CPU) AUX 通过 DP159与 HDMI 监视器通信、只需设置具有 HDMI 兼容 DP 端口的 DP、但当前系统 DP 连接到 DP159RGZEVM HDMI、并且没有显示器存在我误解的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源 DP 还是 DP++? DP159只能支持 DP++。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    I2C over AUX 如何工作? 是否通过 AUX 通知主机切换到 HDMI?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持2类 适配器的源可以选择支持本地 DisplayPort AUX 通道或 DDC 通道。 如果
    支持 AUX、然后使用 I2C-over-AUX 事务来访问适配器 DDC 寄存器和灌电 流 DDC 通道。 DP159及其 I2C-over-AUX 将 AUX 从拉电流转换为 I2C 至灌电流。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的友好解释

    您对其他产品有什么建议吗? 具有1:2开关功能的 DP 到 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP++到 HDMI2.0、可以使用 TDP158或 DP159、然后使用 HD3SS215来实现开关功能。

    我们没有 DP 到 HDMI 开关解决方案、因为它需要有源协议转换器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了,谢谢